Creare una variabile analogica
Creare una variabile analogica in
Vista progetto
. Le variabili analogiche comprendono unità di misura e intervalli.- InVista progetto, selezionare la cartella o l'oggetto che conterrà la variabile.
- Nella barra degli strumentiVista progetto, selezionareAggiungi nuovo, quindi selezionareVariabile analogica.
- (Opzionale) Per modificare il tipo di dati della variabile, inProprietà, accanto al nome della variabile, selezionare il tipo di dati esistente, quindi selezionare un altro tipo di dati.SUGGERIMENTO:Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionareMostra tutti. Iniziare a digitare per selezionare l'elemento da trovare.Per definire un array, selezionareArray, quindi immettere le dimensioni dell'array. Immettere0per creare un array non vincolato.
- InProprietà, selezionaree immettere un valore per la variabile o creare un collegamento dinamico.Se si modifica un valore della variabile array, viene visualizzato l'editor di array. Per ulteriori informazioni, vedere Editor di array.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Per impostare l'unità di misura, accanto al valore della variabile, selezionare l'unità di misura esistente, quindi selezionare un'altra unità di misura.SUGGERIMENTO: L'unità di misura predefinita per i valori delle variabili analogiche è<Nessuno>, che significa nessuna unità di misura.
- InEURange, compilare:
- Limite basso. Il limite basso del valore della variabile
- Limite alto. Il limite alto del valore della variabile.
- Vincola. Se impostato suVero, vincola i valori per la variabile ai limiti basso e alto.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDisplay namee immettere il nome visualizzato.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDescrizione, quindi immettere la descrizione.
analog
analog variable
Fornire un feedback