Visualizzare le modifiche applicate in commit

Visualizzare le modifiche applicate al progetto aperto visualizzando la cronologia del progetto.
  1. Nella barra degli strumenti, selezionare
    Visualizza cronologia
    .
  2. In
    Cronologia versioni
    , selezionare un commit.
    SUGGERIMENTO:
    Storia locale
    rappresenta una modifica in commit nel repository locale e
    Cronologia remota
    rappresenta una modifica che viene inviata in push nel repository remoto.
    Vengono evidenziate le modifiche nel commit.
  3. Espandere un oggetto evidenziato per visualizzare le modifiche nell'oggetto.
    SUGGERIMENTO: I valori che cambiano in un oggetto sono defalcati e una freccia punta al nuovo valore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal