Gestore allarmi
Il widget
Gestore allarmi
elenca tutti gli allarmi configurati in un sistema e i relativi stati correnti. Utilizzare questo strumento per monitorare e interagire con gli allarmi sul dispositivo HMI.Panoramica
Le tabelle allarmi contengono dati campione rappresentativi dei dati che possono essere visualizzati in una tabella allarmi. I dati di esempio inseriscono dati di lunghezza media nelle colonne predefinite della tabella allarmi. I dati di esempio vengono visualizzati per la configurazione della tabella allarmi.
Il Gestore allarmi mostra tutti gli allarmi e per ogni allarme è possibile ottenere maggiori dettagli. Nel riepilogo degli allarmi, a seconda del filtro vengono visualizzati solo gli allarmi attivi e non riconosciuti.
Per impostazione predefinita, l'elenco di Gestore allarmi è ordinato in base al
Nome
dell'allarme.Il riepilogo degli allarmi mostra gli allarmi correnti che richiedono l'interazione dell'operatore. Il gestore degli allarmi mostra tutti gli allarmi (anche quelli non In allarme) ed è particolarmente utile se si desidera annullare la sospensione, annullare la soppressione o riabilitare gli allarmi che non sono più visualizzati nel riepilogo degli allarmi.
Utilizzare il Gestore allarmi per:
- disabilitare gli allarmi
- abilitare gli allarmi
- selezionare gli allarmi
- sospendere le singole condizioni di allarme
- sospendere l'intero allarme (tutte le condizioni)
- ordinare e filtrare gli allarmi
- visualizzare gli allarmi
- visualizzare i dettagli della condizione di allarme
- visualizzare la qualità degli allarmi
- annullare la sospensione delle condizioni di allarme
- annullare la sospensione degli allarmi
- sopprimere
- annullare la soppressione
- reimpostare il conteggio degli allarmi
Il widget
Gestore allarmi
visualizza queste colonne di informazioni:Colonna | Descrizione |
---|---|
Stato | Stato dell'allarme. Sono disponibili i seguenti valori:
|
Confermato | Specifica se l'allarme è confermato o non confermato |
Stato di inibizione | Il valore applicato a un allarme che inibisce l'allarme. Quando un allarme ha più stati di inibizione, nella tabella viene visualizzata l'icona dello stato di inibizione più alto. Se non viene visualizzata alcuna icona, l'allarme è di buona qualità e non è disabilitato, soppresso o sospeso. |
Durata tempo di sospensione | Visualizza il tempo di sospensione trascorso. |
Ora scadenza | Visualizza l'ora in cui l'allarme è scaduto. |
Nome | Nome dell'oggetto allarme che ha generato l'evento di allarme. |
Variabile sorgente | La variabile monitorata dall'evento. |
In
Proprietà
è possibile selezionare le colonne della tabella di riepilogo degli allarmi da visualizzare e disabilitare o nascondere pulsanti specifici.Fornire un feedback