Configurare l'audit di firma
Utilizzare l'Audit di Firma per richiedere agli utenti di fornire firme elettroniche.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Librerie
- CercareSigning Workflowsnella finestraLibrerie.
- InComponenti, trascinareWorkflows di firmanella cartellaUIdel riquadroVista progetto.Nel riquadroVista progetto, viene visualizzata la cartellaAuditSigning1.
- 4. Espandere la cartellaAuditSigning1e selezionareAuditDialogBox.
- 5. Nel riquadroProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàUtentie .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Nel riquadroVista progetto, selezionareSigningController.
- Nel riquadroProprietà:
- Aggiungere utenti e gruppi abilitati alla firma e doppia firma.
- Selezionare il tipo di workflow predefinito.
- Nel riquadroVista progetto, selezionare la variabile.SUGGERIMENTO: Ad esempio, se si desidera attivare un workflow di firma elettronica quando un utente modifica il valore di un indicatore lineare, configurare l'oggetto variabile associato al valore dell'indicatore.Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento audit di firma.
- Nella parte superiore del riquadroProprietà, selezionaree selezionareAudit di Firma.
- (Opzionale) Configurare le impostazioni predefinite di audit di firma selezionando un tipo di workflow e aggiungendo utenti e gruppi che possono completare il workflow.SUGGERIMENTO: Le impostazioni di audit di firma predefinite vengono ereditate dall'oggettoSigningController.
audit
audit signature
Fornire un feedback