Riferimento audit di firma
Configurare un workflow di firma elettronica impostando le proprietà
SigningController
e Audit di Firma
.Oggetto SigningController
L'oggetto
SigningController
specifica le impostazioni predefinite per i workflow di firma elettronica.Proprietà | Descrizione |
---|---|
Utenti abilitati alla firma | Utenti autorizzati a completare un workflow di firma. |
Gruppi abilitati alla firma | Gruppi autorizzati a completare un workflow di firma. |
Utenti abilitati alla doppia firma | Utenti autorizzati ad agire come secondi utenti in un workflow di doppia firma. |
Gruppi abilitati alla doppia firma | Gruppi autorizzati ad agire come secondi utenti in un workflow di doppia firma. |
DefaultWorkflowType | Il tipo di workflow predefinito per la firma elettronica.
|
Proprietà Audit di Firma
Quando il valore della variabile viene modificato, associare la proprietà
Audit di Firma
a una variabile per attivare un workflow di firma elettronica. La configurazione di Audit di Firma
sovrascrive la configurazione predefinita di SigningController
.Proprietà | Descrizione |
---|---|
Tipo di workflow | Il tipo di workflow di firma elettronica. |
Utenti | Gli utenti autorizzati a completare un workflow di firma. |
Gruppi | I gruppi autorizzati a completare un workflow di firma. |
signing controller
signingcontroller
audit signing signature
auditsigning signature
Fornire un feedback