Aggiungere un Client MQTT

Aggiungere un Client MQTT

Configurare un nodo client MQTT per abilitare la connessione con il Broker MQTT.
  1. In Vista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MQTT
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Client MQTT
    .
  2. In , configurare le impostazioni del
    Client MQTT
    :
    Indirizzo broker
    L'indirizzo del broker a cui connettersi.
    Porta
    Numero della porta di comunicazione.
    ClientID
    Identificativo del client univoco sul server.
    SSL/TLS abilitato
    Abilitazione della connessione sicura tra Client MQTT e Broker MQTT FT Optix. Se abilitato, viene utilizzato il protocollo MQTTS.
    Convalida del certificato del broker
    Attiva o disattiva il processo di convalida del certificato del broker MQTT. Durante il processo di verifica del certificato SSL, il client MQTT
    FactoryTalk Optix
    controlla la firma digitale del certificato del broker per assicurarsi che sia stato emesso da un'autorità di certificazione (CA) attendibile. Il client verifica inoltre che il certificato non sia scaduto.
    File del certificato CA
    Un certificato dell'autorità di certificazione che ha firmato il certificato del server sul Broker MQTT. È necessario una volta attivato SSL/TLS per stabilire una connessione sicura con il broker. Deve essere presente nella directory:
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    File di certificato client
    Certificato del client MQTT
    FactoryTalk Optix
    . Un certificato client identifica il client proprio come il certificato server identifica il server. Se questa proprietà rimane vuota, viene usato solo il certificato del broker per l'autenticazione. Deve essere presente nella directory:
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    File di chiave privata client
    Chiave privata del client MQTT
    FactoryTalk Optix
    . Deve essere presente nella directory:
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    Tipo identità utente
    Specificare l'utente quando si accede al broker MQTT:
    • Anonimo
      : non viene eseguito nessun accesso, si accede al server come utente anonimo
    • Nome utente/password
      : specificare una combinazione di nome utente e password per il login. Il
      Nome utente
      e la
      Password
      devono corrispondere al nome utente e alla password configurati per Broker MQTT.
Nella cartella
MQTT
della
Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto
Client MQTT
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal