FactoryTalk® Optix in un sistema Rockwell Automation

FactoryTalk Optix Studio è un ambiente di sviluppo integrato con un framework di moduli funzionali per la progettazione e la compilazione delle applicazioni HMI o Internet delle cose (IoT). FactoryTalk Optix Studio include una libreria di oggetti predefiniti che supportano la progettazione modulare di interfacce grafiche, funzionalità e operazioni logiche di un'applicazione HMI. Utilizzando script di linguaggio C# specifici, è possibile automatizzare diverse azioni in fase di progettazione e aggiungere funzioni personalizzate ai progetti.
FactoryTalk Optix Studio è disponibile come ambiente di sviluppo Web e desktop che si utilizza per compilare Applicazioni FactoryTalk Flex e trasferirle nei sistemi client. L'accesso all'editor Web di FactoryTalk Optix Studio avviene tramite FactoryTalk Hub.
Le applicazioni di FactoryTalk Optix vengono sviluppate e compilate in FactoryTalk Optix Studio. Le applicazioni compilate possono essere trasferite su sistemi client Windows® o Linux, oppure su dispositivi Rockwell Automation chiusi come OptixPanel o edge computing integrato.
Quando si individua l'architettura giusta da utilizzare in un sistema conforme alla norma 21 CFR Parte 11, è importante stabilire come il sistema e i relativi dati verranno mantenuti in funzione. Per le soluzioni pronte all'uso utilizzate per proteggere l'accesso, i dispositivi chiusi Rockwell Automation, come OptixPanel ed edge computing integrato, sono progettati per limitare l'accesso al sistema operativo e ai file dei dispositivi. In alcuni casi potrebbe essere preferibile sfruttare i sistemi informatici interni per standardizzare la sicurezza dei dati e le politiche di gestione. In questo caso, FactoryTalk® Optix consente l'integrazione nei sistemi gestiti da un amministratore informatico in modo da poter implementare i controlli informatici automatizzati e procedurali appropriati. Nel caso di sistemi client Windows® o Linux, l'amministratore informatico deve essere responsabile del trasferimento dei criteri e delle autorizzazioni appropriati per limitare l'accesso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal