Cercare nodi
Utilizzare
Cerca
in Vista progetto
per cercare e filtrare i nodi del progetto nella struttura ad albero.- InVista progetto, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per cercare nodi di progetto, inRicercaimmettere una query di ricerca.
- Per cancellare la query di ricerca, inRicerca, selezionare.
- Per filtrare i nodi del progetto per tipo, inRicerca, selezionaree quindi deselezionare i tipi di nodi da includere nella query.
- Per cancellare tutti i filtri, inRicerca, selezionaree quindi selezionareCancella tutti i filtri.
È possibile cercare i nodi del progetto utilizzando il loroNodeID, inserendon:Node_IDAd esempio:n: 85/00000000000123456SUGGERIMENTO: È inoltre possibile inserire solo la stringa numerica dopo "/" come query di ricerca. La stringa è univoca per ciascun nodo del progetto.Ad esempio:n: 00000000000123456Per attivare la ricerca sono necessari almeno 4 caratteri del NodeID. È inoltre possibile effettuare la ricerca solo perspazio dei nomi, ad esempion: 8/oppuren: 123/, senza nessun requisito per la lunghezza, ma la ricerca può richiedere più tempo.
search
Fornire un feedback