Oggetti intelligenti

Oggetti intelligenti

Verificare che la funzionalità sia configurata. Vedere Configurare Oggetti intelligenti.
  1. Per creare istanze di controller, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    SmartObjects
    e selezionare:
    Nuovo
    SmartObjects
    Tipo
    SmartObjectImporter
    .
    Se si dispone di più controller, è necessario creare più istanze.
  2. Definire le impostazioni per il controller:
    1. In
      ControllerFilePath
      , immettere il percorso del file del controller.
    2. In
      IPAddress
      immettere l'indirizzo IP del controller.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controller ed eseguire le azioni riportate di seguito:
    1. Per leggere il modello Oggetti intelligenti, eseguire il metodo
      ReadModels
      .
      Vengono visualizzate le nuove proprietà di SmartObjectImporter, in base alla convenzione di denominazione
      Target per
      so_model_name
      . È possibile utilizzare queste proprietà per definire la posizione del modello di
      FactoryTalk Optix
      per i modelli a oggetti di sincronizzazione.
    2. Per spostare il modello Oggetti intelligenti al modello FTOptix, eseguire il metodo
      ImportSmartObjects
      .
      I modelli SmartObjectImporter importati vengono visualizzati nella posizione predefinita, in base alla convenzione di denominazione
      Target per
      so_model_name
      . È possibile utilizzare queste proprietà per definire la posizione del modello di
      FactoryTalk Optix
      per i modelli a oggetti di sincronizzazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal