Domande frequenti su trasferimento e compatibilità

Come si trasferisce un'applicazione FactoryTalk Optix?
Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix da FactoryTalk Optix Studio. Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
È possibile trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix su un dispositivo che esegue una versione precedente di FactoryTalk Optix Runtime?
Sì, la versione di runtime viene aggiornata quando si trasferisce l'applicazione FactoryTalk Optix. Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
Cosa accade quando si trasferisce un'applicazione FactoryTalk Optix in un Optix Panel in cui è già stata trasferita un'applicazione?
OptixPanel può avere solo un'applicazione FactoryTalk Optix alla volta. Se è stato trasferito ProjectA e si desidera trasferire ProjectB, il sistema sostituirà ProjectA con ProjectB.
Se è stato trasferito ProjectA e si desidera aggiornare il progetto, il sistema chiederà se si desidera aggiornare il progetto, operazione che non causa la perdita di dati interni, oppure se si desidera sostituire il progetto, nel cui caso vengono cancellati tutti i dati interni.
SUGGERIMENTO: FactoryTalk Optix Studio tratta i progetti con nomi diversi come progetti separati. Se si trasferisce ProjectA e si tenta di trasferire ProjectA_updated, ProjectA verrà sostituito.
È possibile trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix in modo da proteggere la proprietà intellettuale?
Sì, è possibile trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix in modo sicuro. Vedere Crittografia progetto su un dispositivo target.
È possibile eseguire l'upgrade o il downgrade delle applicazioni FactoryTalk Optix?
Non è possibile eseguire il downgrade di un'applicazione FactoryTalk Optix, ma è possibile aggiornare un'applicazione. Per aggiornare un'applicazione FactoryTalk Optix, aggiornare il progetto, quindi trasferire le applicazioni sul dispositivo target. Vedere:
È possibile trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix su un IPC di terze parti?
Sì, è possibile trasferire ed eseguire applicazioni FactoryTalk Optix su IPC di terze parti se i dispositivi target soddisfano i requisiti software e hardware di FactoryTalk Optix. Vedere Note sulla versione di FactoryTalk Optix | Requisiti di sistema.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal