Driver TwinCAT

Osservare queste linee guida quando si utilizza il driver TwinCAT.

Controller supportati

Il driver supporta le seguenti famiglie di controller:
  • Runtime TwinCAT®
  • Sistemi Beckhoff® TwinCAT®
IMPORTANTE: Il driver è stato testato con runtime TwinCAT® e CX5130-0155.

Importazione di tag del controller

IMPORTANTE: Prima di importare tag da controller Beckhoff® TwinCAT®, eseguire Configurare il routing del controller.
È possibile importare tag nelle seguenti modalità:
Modalità online
Utilizzare la modalità online per importare i tag direttamente dal controller in fase di progettazione o a runtime.
Modalità offline
Utilizzare la modalità offline per importare tag dai file
TPY
.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del prodotto.
Questo driver di comunicazione supporta l'importazione di tipi di dati personalizzati definiti nel progetto del controller.

Tipi di dati

Il driver supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati del controller
Tipo di dati
FactoryTalk Optix
Lunghezza
Note
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTE
DWORD
UINT32
4 BYTE
LWORD
UINT64
8 BYTE
SINT
SBYTE
1 BYTES
INT
INT16
2 BYTE
DINT
INT32
4 BYTE
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTE
UDINT
UINT32
4 BYTE
LINT
INT64
8 BYTE
ULINT
UINT64
8 BYTE
REAL
FLOAT
4 BYTE
LREAL
DOUBLE
8 BYTE
TIME
DURATION
4 BYTE
LTIME
DURATION
8 BYTE
DATE
DATE TIME
2 BYTE
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTE
Rockwell Automation
consiglia di utilizzare l'oggetto Data e ora, che consente di impostare e visualizzare i dati di data e ora.
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
4 BYTE
STRING
STRING[Length]
WSTRING
STRING[Length]
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal