Domande frequenti sull'installazione e sui requisiti di sistema
Dove è possibile scaricare FactoryTalk Optix Studio?
È possibile scaricare FactoryTalk Optix Studio da FactoryTalk Hub. Vedere la Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | Configurazione di FactoryTalk Optix Studio.
Il download e l'utilizzo di FactoryTalk Optix Studio sono gratuiti?
Sì, FactoryTalk Optix Studio può essere scaricato e utilizzato gratuitamente. Se si desidera utilizzare tutte le funzioni disponibili, è necessario acquistare FactoryTalk Optix Studio Pro. Vedere Guida all'installazione di FactoryTalk Optix | FactoryTalk Optix Studio rispetto a FactoryTalk Optix Studio Pro.
Quali sono i requisiti di sistema per le applicazioni FactoryTalk Optix Studio e FactoryTalk Optix?
I requisiti di sistema per le applicazioni FactoryTalk Optix Studio e FactoryTalk Optix sono disponibili nelle note sulla versione. Vedere Note sulla versione di FactoryTalk Optix | Requisiti di sistema.
Quali porte è necessario aprire per FactoryTalk Optix Studio e per un'applicazione FactoryTalk Optix?
È necessario configurare firewall e porte per garantire il successo tra i diversi componenti di FactoryTalk Optix. Vedere Configurazione delle porte di rete.
Dove posso scaricare Visual Studio® o Visual Studio Code® e verificare i requisiti?
Scaricare .NET Framework® e verificare i requisiti sul sito Web Microsoft®.
Fornire un feedback