Creare un database di ritentività
Creare un datastore di database di ritentività per conservare i dati di nodi di progetto specifici.
SUGGERIMENTO:
Per alcuni valori delle proprietà è possibile utilizzare collegamenti dinamici. Per ulteriori informazioni, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare l'oggetto database di ritentività:
- Nel riquadroVista progetto, fare doppio clic suRitentività.
- Selezionare.
- (Opzionale) InProprietà, inNome, selezionareper rinominare il database.
- Aggiungere un nodo del progetto per conservare i dati:
- InProprietà, accanto aNodi, selezionare.
- (Opzionale) Selezionareper rinominare il nodo.
- (Opzionale) Espandere il nodo. InTiposelezionareImposta tipoe creare un collegamento dinamico.
- (Opzionale) Espandere il nodo. InNodeClassselezionare la classe del nodo o selezionaree creare un collegamento dinamico.Aggiungi collegamento dinamico
- Specificare la frequenza di salvataggio dei nuovi dati provenienti dai nodi del progetto selezionati effettuando una delle seguenti operazioni:
- InRitardo di scrittura, immettere un valore in millisecondi selezionando.
- InRitardo di scrittura, selezionaree creare un collegamento dinamico.Aggiungi collegamento dinamico
- Determinare se si desidera conservare solo le modifiche che sono già memorizzate procedendo come segue:
- InObserver cambiamento abilitato, impostare il valore.
- InObserver cambiamento abilitato, selezionare.Aggiungi collegamento dinamico
retentivity
storage
project node
Fornire un feedback