Configurare la Connettività diretta convertitore
- Creare o aprire un progetto.
- Dalla barra degli strumenti selezionaree dallaLibrerieLibreria scriptselezionare lo scriptConnettività diretta convertitore.
- Trascinare lo scriptConnettività diretta convertitorenella cartellaNetLogicnella struttura del progetto.La cartellaNetLogicè aggiornata con gli oggetti seguenti:
- NetLogic[Cartella]
- UpdateRateEnum[Tipo dato]
- DriverTypeEnum[Tipo dato]
- DirectDriveConnectivity[Cartella]
- DriveConnectionDesignTimeNetLogic[Script NetLogic]
- DriveConnectionRuntimeNetLogic[Script NetLogic]
- Passare a Product Compatibility and Download Center (PCDC) e selezionareDownload by Product.
- Nel campo di ricerca, immettereOptix
- SelezionareFactoryTalk Optixe selezionareDownloads.
- Scegliere la casella di controlloSelect Files.
- Scaricare ed estrarre il pacchettoDirect_Drive_Connectivity_v1.00.00.zipsu un'unità locale.
- Aprireconfig.xmle modificare le impostazioni richieste:
- Specificare il percorso di FactoryTalk Optix Studio.
- Specificare il percorso di installazione di FactoryTalk Optix Studio.
Ad esempio:
dove:<Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio</FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject</FTOptixProjectPath> </Settings>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studioè il percorso in cui si trova FactoryTalk Optix Studio.C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProjectè il percorso di installazione di FactoryTalk Optix Studio. - In PowerShell eseguire il file di scriptinstall.bat.SUGGERIMENTO: Potrebbe essere necessario modificare i criteri di esecuzione diWindows®PowerShell per abilitare lo script.Il pacchetto NuGet viene inserito nel progetto definito nel fileconfig.xml.
direct drive
direct drive connectivity
Fornire un feedback