Abilitare tag PowerFlex in un progetto

  1. In Vista progetto selezionare e in Proprietà impostare i seguenti parametri PowerFlex:
    • Velocità di aggiornamento
    • Indirizzo IP
    • PFType
  2. Per creare un modello PowerFlex, fare clic con il tasto destro del mouse su ed eseguire il metodo GetPowerFlexModel.
    Il modello è disponibile in una nuova directory denominata con il tipo PowerFlex, il relativo indirizzo IP e la velocità di aggiornamento. Ad esempio
    PF755TM_10.76.38.210_10sec
    .
  3. Per aggiungere un altro convertitore PowerFlex, ripetere i passaggi 1 e 2.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal