Sviluppare pannelli con indirizzamento relativo degli oggetti

Sviluppare pannelli con indirizzamento relativo degli oggetti

Sviluppare un tipo di pannello con indirizzamento relativo degli oggetti per facilitare la creazione di istanze del pannello.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
RelativeAddressing.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal