Creare un indicatore lineare
Creare un indicatore che consenta di vedere e controllare la temperatura corrente.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Configurare l'indicatore:
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .
- Accanto aZone di avviso, selezionare.
- InZonaDiAvviso1, creare un collegamento dinamico traDaePer ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- InZonaDiAvviso1, creare un collegamento dinamico traAe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- InZonaDiAvviso1, impostareColoresu#fe1414.
Fornire un feedback