Importa file

Importa file

È possibile configurare il progetto in modo da utilizzare file personalizzati, ad esempio font da utilizzare in
Applicazione FactoryTalk Optix
.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Sfoglia file di progetto
    .
  2. In
    File di progetto
    , selezionare
    Importa file
    .
  3. Individuare e selezionare il file da importare, quindi selezionare
    Apri
    .
  4. Chiudere
    File di progetto
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal