Duplicare un logger dei dati

Duplicare un logger dei dati

La duplicazione di un logger dei dati permette di configurare un nuovo logger in base al logger esistente.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  2. Nell'editor, selezionare
    Configura un logger dei dati
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul logger dei dati da duplicare e selezionare
    Duplica
    .
    Un nuovo logger dei dati viene visualizzato nell'elenco dei logger dei dati disponibili.
Modificare le impostazioni del logger duplicato. Vedere Modificare un logger dei dati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal