Configurare i widget Allarme

Dopo aver aggiunto Gestione allarmi e Riepilogo allarmi al progetto, è necessario configurare i widget.
  1. In
    Vista progetto
    , sbloccare
    GestoreAllarmi (type)
    e regolare il layout, il modello e la logica del widget.
  2. In
    GestoreAllarmi (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    , per tutti i filtri di allarme che si desidera siano accessibili per i widget, selezionare
    Vero
    .
  3. In
    GestoreAllarmi (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    , per tutti gli allarmi abilitati in 2 che si desidera attivare, selezionare
    Vero
    .
  4. (Opzionale) In
    Vista progetto
    Sblocca
    RiepilogoAllarmi (type)
    regolare il layout, il modello e la logica del widget.
  5. In
    RiepilogoAllarmi (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    , per tutti i filtri di allarme che si desidera siano accessibili per i widget, selezionare
    Vero
    .
  6. In
    RiepilogoAllarmi (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    , per tutti gli allarmi abilitati in 5 che si desidera attivare, selezionare
    Vero
    .
  7. In
    Vista progetto
    , selezionare
    UI
    Componenti widget allarme
    , quindi:
    1. In
      AlarmWidgetsFilters (type)
      regolare i parametri della finestra dei filtri.
    2. In
      AlarmWidgetsTimedShelve (type)
      regolare la durata massima della sospensione temporizzata e la durata della sospensione temporizzata preimpostata.
    3. In
      AlarmWidgetsViewDetail (type)
      regolare le informazioni visualizzate nella vista Dettagli dell'allarme a runtime.
      SUGGERIMENTO: Per impostazione predefinita, nella vista sono visualizzate tutte le informazioni disponibili sull'allarme. È possibile rimuovere elementi da questa vista, se non necessari. Ad esempio, se non si desidera che la vista Dettagli visualizzi i tag, in
      Vista progetto
      è possibile selezionare tutti i tag in
      AlarmDetails
      ed eliminarli.
    4. In
      AlarmSummaryButton (type)
      regolare le proprietà di tutti i pulsanti del widget Riepilogo allarmi.
    5. In
      AlarmManagerButton (type)
      , regolare le proprietà di tutti i pulsanti del widget Gestore allarmi.
    Per tutti i componenti widget allarme, è anche possibile regolare il layout. Ad esempio, è possibile modificare i nomi, il posizionamento, le dimensioni e i colori dello sfondo dei pulsanti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal