- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Aggiungere un evento cambiamento del valore di una variabile
Aggiungere e configurare un evento di cambiamento del valore della variabile per visualizzare una finestra di dialogo quando il valore di una variabile cambia.
SUGGERIMENTO:
Invece di utilizzare un evento di cambiamento, è anche possibile configurare un evento di transizione. Per ulteriori informazioni sugli eventi, vedere Eventi.
- InVista progetto, selezionareMainWindow (type).
- InEventiselezionaree selezionare
- Accanto aVariable1Changed/VariableValueChangedEvent, selezionare, quindi selezionare .
- In, creare un collegamento dinamico traFinestra di dialogoe .
Fornire un feedback