Modello informativo

I nodi nei progetti
FactoryTalk Optix
formano modelli informativi.

Modello informativo del progetto

Il modello informativo del progetto contiene un nodo di progetto principale che include ogni oggetto, tipo di oggetto, variabile, tipo di variabile, metodo e tipi di dati personalizzati nel progetto. Il nome del nodo principale è uguale al nome del progetto. I nodi del progetto discendente possono essere organizzati in cartelle e sottocartelle.
Esempio: Nodo di progetto principale e nodi discendenti
La struttura del progetto può rispecchiare la struttura fisica delle macchine. La strutturazione di macchine nel progetto così come si presentano nell'ambiente fisico facilita la loro gestione.
Esempio: Progetto che riflette la struttura fisica delle macchine sul campo

Modello informativo del nodo

Il modello informativo del nodo indica la serie di nodi che descrivono la struttura e le caratteristiche di un nodo di progetto.
Ad esempio, un oggetto Motor può essere costituito da un oggetto Stator e un oggetto Crankshaft. Ciascuno di questi oggetti può contenere variabili che ne descrivono le proprietà.
Esempio: Modello informativo del nodo
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal