Duplicare un progetto
Duplicare un progetto per utilizzare un progetto esistente come template per un nuovo progetto.
- Aprire il progetto da duplicare, quindi dal menu principale selezionareSalva con nome.
- InSalva progetto con nome, completare:
- Nome. Il nome del nuovo progetto.
- Percorso. Il percorso di archiviazione dei file di progetto. Per impostazione predefinita, il progetto duplicato viene archiviato nella stessa posizione del progetto originale. Selezionare l'icona della cartella per passare a una nuova posizione.
- (Opzionale)Utilizza controllo versione. Selezionare per salvare il progetto in un repository Git.SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi del progetto e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
- SelezionareOK.
duplicate
template
Fornire un feedback