Allarmi
Usare gli allarmi per indicare lo stato di un processo o di una macchina a runtime. Gli allarmi indicano che un elemento richiede attenzione o intervento, come una variabile che raggiunge un valore critico.
SUGGERIMENTO:
Ad esempio, una variabile di temperatura può variare rispetto al normale valore impostato e attivare l'allarme.
Tipi di allarmi
FactoryTalk Optix Studio
comprende diversi tipi di allarmi predefiniti. Tipi di allarmi diversi attivano tipi di eventi di allarme diversi. È anche possibile creare tipi di allarme personalizzati configurando ulteriori proprietà per l'allarme.Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di allarmi.
IMPORTANTE:
Per assicurarsi che tutti i tipi di allarme siano visualizzati nei progetti client OPC UA, importare tutti i tipi di allarmi dal progetto server OPC UA. Per ulteriori informazioni su come pubblicare e importare nodi, vedere Aggiungere un server OPC UA e Importare nodi a runtime.
Configurazione degli allarmi
Creare allarmi con tipi di oggetti allarme e istanze di oggetti allarme. Configurare il tempo di polling delle variabili per gli allarmi. Per ulteriori informazioni, vedere:
Utilizzare oggetti e widget preconfigurati per visualizzare lo stato degli allarmi a runtime. Per ulteriori informazioni, vedere:
SUGGERIMENTO:
Quando un controller dispone di un server non-OPC UA, per monitorare il sistema è necessario importare le variabili del controller e fare riferimento alle variabili del controller negli oggetti di allarme. Se l'applicazione espone un server OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
può comunicare automaticamente con i server OPC UA tramite l'oggetto Applicazioni
. L'applicazione legge automaticamente gli eventi di allarme esposti dal server OPC UA per visualizzare lo stato degli eventi e le informazioni sull'allarme.Gestione degli allarmi
Utilizzare la griglia allarmi per confermare e riconoscere gli allarmi a runtime. È inoltre possibile configurare la griglia allarmi perché confermi e riconosca automaticamente gli allarmi. Per ulteriori informazioni, vedere Confermare e riconoscere gli allarmi.
Stati di allarme
In
FactoryTalk Optix Studio
, gli allarmi possono avere i seguenti stati.Stato | Descrizione |
---|---|
In allarme, Non riconosciuto, Non confermato | Allarme attivo che richiede attenzione o intervento |
In allarme, Riconosciuto, Non confermato | Allarme indirizzato |
In allarme, Riconosciuto, Confermato | Allarme risolto |
Normale | Allarme inattivo |
disabled
Fornire un feedback