Driver RA EtherNet/IP

Il
Driver RA EtherNet/IP
supporta l'importazione di tag in modalità online e offline.

Tag del controller

Il Driver Logix supporta i formati di file
L5X
e
ACD
per l'importazione dei tag in modalità offline. Il formato di file dei tag esportati dipende dal controller. Consultare il
Manuale di riferimento di importazione/esportazione dei controller Logix 5000™
, pubblicazione
1756-RM014A
.
Per ogni
Add-On Instruction
, viene creata una struttura contenente i dati locali. Una struttura importata è associata a un collegamento dinamico di tipo
Input/Output
. È possibile gestire i blocchi funzione
Add-On Instruction
come se fossero un tipo di dati dichiarato dall'utente.
IMPORTANTE: È responsabilità del designer impostare le restrizioni necessarie sui controlli a cui si collegano i membri che sono dichiarati in
ADD-ON
come
Read Only
o
Output Parameters
.
Questo driver di comunicazione supporta l'importazione di tipi di dati personalizzati definiti nel progetto del controller.

Supporto dei controller

  • Il driver RA EtherNet/IP supporta le seguenti famiglie di controller:
    • ControlLogix®
      5560
    • Compact GuardLogix®
      5560
    • 1769-L35E e 1769-L32E
      CompactLogix
    • 1769-L35CR
      CompactLogix
    • 1768
      CompactLogix
    • 1768
      Compact GuardLogix®
    • ControlLogix®
      5570
    • GuardLogix®
      5570
    • CompactLogix
      5370
    • ControlLogix®
      5580
    • CompactLogix
      5380
    • Compact GuardLogix®
      5370
    • GuardLogix®
      5580
    • Compact GuardLogix®
      5380
    • CompactLogix
      5480
NOTA: Il driver supporta le versioni firmware Logix v20, v24, v28 e successive. Tuttavia, non tutti i controller e le famiglie di controller sono supportati in tutte le versioni di Logix.
NOTA:
  • 5560 Redundancy v20 supporta solo lo scambio di indirizzi IP.
  • 5570 Redundancy v20 e versioni successive supportano solo lo scambio di indirizzi IP.
  • 5580 Redundancy v33 e versioni successive supportano solo lo scambio di indirizzi IP.

Variabili del controller

La categoria
Controller
del browser di Collegamento dinamico visualizza le variabili relative al driver EtherNet/IP Rockwell Automation. Associare queste variabili agli oggetti del progetto per visualizzare informazioni sullo stato del controller.
Variabili del controller
Variabile
Tipo
Definizione
Lettura/scrittura
Riavvio richiesto
Elementi dati attivi
UInt32
Numero di elementi dati attivi in corso di lettura dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Contatore attività
UInt32
Numero di pacchetti di comunicazione ricevuti dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Numero di catalogo
String
Numero di catalogo letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Nome controller
String
Il nome del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Elementi dati in errore
UInt32
Numero di elementi dati attivi che non è stato possibile leggere attualmente dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Rev principale
UInt32
Revisione principale del firmware del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Rev secondaria
UInt32
Revisione secondaria del firmware del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Modalità
String
Modalità operativa del controller. Le modalità sono Esecuzione, Programmazione, Errore, Esecuzione remota e Programmazione remota.
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Blocchi ottimizzati
UInt32
Numero di blocchi di dati ottimizzati inviati tra il controller e il dispositivo HMI
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Percorso
String
Percorso di comunicazione al controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Presente
Boolean
Indica se il controller è presente nella rete
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Codice prodotto
UInt32
Codice prodotto letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Tipo di prodotto
UInt32
Tipo di prodotto letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori gravi recuperabili
Boolean
Indica se il controller ha rilevato un errore grave recuperabile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori minori recuperabili
Boolean
Indica se il controller ha rilevato un errore minore recuperabile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Modalità Esecuzione
Boolean
Indica se il controller è in modalità Esecuzione
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Sincronizzato
Boolean
Indica se i dati nel controller sono sincronizzati con i dati nell'applicazione di runtime
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Stato sincronizzazione
String
Stato della sincronizzazione del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori gravi non recuperabili
Boolean
Indica se il controller ha rilevato un errore grave non recuperabile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori minori non recuperabili
Boolean
Indica se il controller ha rilevato un errore minore non recuperabile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Fornitore
UInt32
Codice fornitore letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto

Comunicazione

Per stabilire una comunicazione con un Controller Logix, specificare la proprietà
Percorso di routing
dell'oggetto
Stazione
corrispondente nel formato
IP_Address
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
seguente.
Il modulo integrato di edge computing 1756-CMEE supporta il seguente formato
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
per accedere ai tag del controller direttamente dal backplane, senza connettività EtherNet/IP.
Per configurare il routing che coinvolge più controller Logix, utilizzare il seguente formato
IP_Address
\Backplane\
Port
\
Address
\Backplane
Chassis_Slot_Number
. Se necessario, ripetere la parte
Port
\
Address
.
SUGGERIMENTO: Utilizzare
FactoryTalk®Linx
per esplorare la rete e determinare il valore di
Percorso di routing
.
Nell'esempio seguente,
OptixPanel
legge i tag dalla CPU del rack Logix 2 e la proprietà
Percorso di routing
dell'oggetto
Stazione
ha il seguente valore
192.168.1.10\Backplane\2\A\192.168.2.3\Backplane\0
.
Accesso a un controller su una rete diversa tramite il backplane

Supporto dei moduli di comunicazione Ethernet

Non è possibile utilizzare il modulo ponte 1756-ENET EtherNet/IP con
Driver RA EtherNet/IP
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal