Creare oggetti da un file CSV
Utilizzare uno script di fase di progettazione per creare oggetti nel progetto in base a un file
CSV
.Prerequisiti
- Ottenere o preparare un fileCSVcontenente informazioni sugli oggetti da importare nel progetto.SUGGERIMENTO: Il fileCSVfa parte del progetto di esempio. È anche possibile scaricare il fileCSVsingolarmente da: alarms.csv
- Creare oggetti da un file CSV
- InVista progetto, selezionareAlarmImporter.
- InProprietà, accanto aAbsoluteResourceUri, selezionareSfoglia.
- Selezionare un fileCSVcontenente informazioni sugli oggetti.Selezionarealarms.csv
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAlarmImportere selezionareEsegui ImportAlarms.
- Le variabili vengono importate nella cartellaModello.
- Gli allarmi vengono importati nella cartellaAllarmi.
Fornire un feedback