Sviluppare un indicatore con un'unità ingegneristica localizzata

Creare un indicatore lineare che visualizzi la temperatura corrente in un formato adattato all'utente connesso.
Esempio di applicazione - gradi Celsius (it-IT)
Esempio di applicazione - gradi Fahrenheit (en-US)
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal