Creare un indicatore lineare
Creare un indicatore lineare che indichi la temperatura.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, impostare il valore della variabileModificabilesuFalso.
- Creare una variabile:
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionareVariabile analogica.
- Creare un collegamento dinamico avanzato tra la proprietàVariabileAnalogica1e la variabileVariabileAnalogica1effettiva mediante la modalità di binding.
- Collegamento dinamico
- Modalità EU
- Localizza.
- Creare un collegamento dinamico traLimite bassoe
- Creare un collegamento dinamico traLimite altoe
- ImpostareVincolasuVero.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici. - Collegare l'alias della variabile:
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .
- Creare un collegamento dinamico traValore minimoe .
- Creare un collegamento dinamico traValore massimoe .
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback