Aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio Code
Aggiungere una libreria .NET di terze parti modificando il file di progetto
CSPROJ
.Prerequisiti
Impostare Visual Studio Code come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Per aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio Code
- Copiare l'assembly .NET della libreria nella cartella di progettoProjectFiles/NetSolution.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzareVisual Studio®2022 oVisual Studio Codecome editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- In Visual Studio Code, aprire il file di progettoCSPROJ.
- Aggiungere l'elemento<Reference>seguente come elemento figlio dell'elemento<ItemGroup>.<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> </Reference>
- library
- La libreria da aggiungere. Ad esempio:MyLibrary
- path
- Il percorso della libreria da 1. Ad esempio:"MyLibrary.dll". Includere il percorso della libreria nella directory del progetto per consentire la compilazione della soluzione del progetto .NET su diversi dispositivi. In questo modo, si fa riferimento corretto alla libreria ogni volta che si accede al progetto da altri dispositivi.
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>Se la libreria si trova in una cartella diversa da quella impostata per impostazione predefinitaProjectFiles/NetSolution, fornire un percorso corretto, ad esempio:<Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> - Salvare il fileCSPROJ.
Fornire un feedback