Specificare le impostazioni di rete

Specificare le impostazioni di rete

Utilizzare il widget Impostazioni di rete per abilitare il client DHCP e specificare le impostazioni indirizzo IP, maschera, gateway e DNS per la rete del dispositivo.
  1. Nel dispositivo, aprire la pagina con il widget Impostazioni di rete.
    Se il progetto è stato creato utilizzando il template OptixPanel nella pagina iniziale, selezionare
    Impostazioni
    , quindi selezionare
    Rete
    .
  2. Selezionare le impostazioni di rete da configurare per il dispositivo:
    • LAN
      . Impostazioni di rete per un dispositivo compatto con una sola porta o un dispositivo standard con due porte.
    • WAN
      . Impostazioni di rete per un dispositivo standard con due porte.
  3. Selezionare
    Client DHCP abilitato
    per assegnare automaticamente gli indirizzi IP, maschera, gateway e DNS e rendere le impostazioni di sola lettura o deselezionare
    Client DHCP abilitato
    per immettere manualmente le impostazioni di rete:
    • Indirizzo IP
      . L'indirizzo IP del dispositivo.
    • Maschera
      . Questo indirizzo deve essere identico alla maschera del server.
    • Gateway predefinito
      . Indirizzo IP opzionale del gateway di rete predefinito.
    • DNS 1
      . Indirizzo DNS principale della rete.
    • DNS 2
      . Indirizzo DNS secondario della rete.
    Le modifiche alle impostazioni di rete richiedono il riavvio del dispositivo.
  4. Se sono state apportate modifiche manuali, selezionare
    Applica
    .
  5. Selezionare
    Riavvia
    .
    È necessario riconnettere il dispositivo tramite il widget FTRA. Vedere Connettersi all'accesso remoto
    Viene visualizzato
    Dispositivo disconnesso
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal