Aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio
Aggiungere una libreria .NET di terze parti.
Prerequisiti
Impostare Visual Studio come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Per aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio
- Copiare l'assembly .NET della libreria nella cartella di progettoProjectFiles/NetSolution.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzareVisual Studio®2022 oVisual Studio Codecome editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- Aggiornare il riferimento selezionando l'assembly da 1.Per altre informazioni, vedere Gestire i riferimenti in un progetto - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
library
third party
Fornire un feedback