Creare un pulsante di aggiornamento

Creare un pulsante che aggiorni i dati nella griglia dati.
SUGGERIMENTO: Invece di creare questo widget da zero, è possibile aggiungere
Logger degli eventi di allarme
dalle
Librerie
, che contiene il pulsante di aggiornamento.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante
    .
  2. In
    Proprietà
    , impostare
    Testo
    su
    Refresh Data
    .
  3. In
    Eventi
    , accanto a
    Evento MouseClick
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    GrigliaDati1
    Aggiorna
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal