Creare oggetti Motor
Creare oggetti motore per popolare le istanze pannello con i dati campione.
- Creare un tipo Motor:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettereMotor.
- InProprietà, in alto, aggiungere tre variabili selezionandoe selezionandoVariabile.
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendoSpeed
- InVista tipi, fare doppio clic suModello.
- DallaVista progetto, trascinareMotornella cartellaTipinellaVista tipi.
InVista progettovengono visualizzatiMotor (type)eMotorInstance. - Creare istanze di Motor:
- InVista progetto, passare il puntatore del mouse suMotorInstance, selezionaree immettereMotor1
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .InVista progettoviene visualizzatoMotor2.
- Per ogni istanza di Motor, inProprietà, impostare i valori diSpeed.
- Creare un tipo Motor_Ext:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettereMotor_Ext
- InProprietà, in alto, aggiungere due variabili selezionandoe selezionandoVariabile.
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendo:
- Acceleration
- Power
- DallaVista progetto, trascinareMotor_Extnella cartellaTipinellaVista tipi.
InVista progettovengono visualizzatiMotor_Ext (type)eMotor_ExtInstance. - Creare istanze di Motor_Ext:
- InVista progetto, passare il puntatore del mouse suMotor_ExtInstance, selezionaree immettereMotor1_Ext
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- InVista progetto, passare il puntatore del mouse suMotor_Ext1, selezionaree immettereMotor2_Ext
- Per ogni istanza di Motor_Ext, inProprietà, impostare i valoriAccelerationePotenza.
Fornire un feedback