Configurare una tabella di database

Configurare una tabella di database

È possibile configurare manualmente una struttura di database e popolarla con i metodi delle NetLogic o utilizzare un client OPC UA.
  1. Per configurare una tabella di database
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto
    Database
    .
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    Tabelle
    , selezionare
    Add
    per aggiungere una tabella di database.
  4. Accanto a
    Colonne
    , selezionare l'opzione
    Add
    per creare una colonna della tabella.
  5. (Opzionale) Per modificare il tipo di dati del valore della colonna, accanto a
    Colonna
    #
    , selezionare
    BaseDataType
    e selezionare un tipo di dati diverso.
  6. Immettere un valore di
    Colonna
    #
    o creare un collegamento dinamico.
  7. (Opzionale) Per modificare il nome della colonna, passare il puntatore del mouse su
    Colonna
    #
    , selezionare
    Edit
    e immettere un nome personalizzato.
  8. Se si utilizza un database interno, selezionare
    Limite record
    .
    • Il valore minimo di
      Limite record
      è
      1000
      .
    • La proprietà
      Limite record
      ha effetto solo se è presente almeno una colonna nella tabella denominata
      Timestamp
      o
      Time
      del tipo di dati
      DateTime
      . Le colonne
      Timestamp
      o
      Time
      vengono aggiunte automaticamente alla tabella se si utilizza un database per archiviare i dati da un logger.
    A runtime, tutti i record che superano il limite di record vengono eliminati.
    IMPORTANTE: I record vengono eliminati quando superano la soglia uguale a
    0.1%
    del valore limite. Ad esempio, se il
    Limite record
    è impostato su
    10000
    , una volta raggiunti
    10010
    record, i
    10
    record meno recenti vengono eliminati automaticamente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal