Creare un'immagine Docker con un'applicazione FactoryTalk Optix
Creare un'immagine
Docker®
con FactoryTalk Optix Runtime
basato su Ubuntu®
22.04 x86 a 64 bit.Prerequisiti
Scaricare e installare
Docker
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
non è responsabile di alcun software di terze parti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni, la sicurezza, gli aggiornamenti o la compatibilità con i nostri prodotti. Qualsiasi utilizzo di software di terze parti è a rischio dell'utente e non forniamo supporto, garanzie o assicurazioni per tale software. Gli utenti devono fare riferimento ai rispettivi fornitori di terze parti per assistenza e termini di licenza.- Per creare un'immagine Docker con un'applicazione FactoryTalk Optix
- InFactoryTalk Optix Studio:
- Preparare un progetto per l'esecuzione in un contenitoreDocker. Vedere Progetti.SUGGERIMENTO: (Opzionale) Se l'applicazione dispone di un'interfaccia grafica, sostituire il presentation engine nativo con un presentation engine web per accedere all'interfaccia dell'applicazione tramite web. Vedere Presentation engine.
- Esportare il progetto per la piattaformaUbuntu 22.04 x86 a 64 bit. Vedere Esportare un'applicazione FactoryTalk Optix.
- In un editor di propria scelta, creare unDockerfileall'interno della cartella che contiene la cartella l'applicazione esportata.Prendere in considerazione la seguente struttura di cartelle prevista:C:\ exported_application_folder\ DockerfilePrendere in considerazione la seguente configurazione minimaDockerfile:# Base image Ubuntu_22_x64 FROM ubuntu:22.04 SHELL ["/bin/bash", "-c"] # Install dependencies and clean output image RUN apt-get update RUN apt-get install -y libxcb-cursor0 libglib2.0-bin libltdl7 libevent-dev -qq RUN apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && apt-get autoclean -y # Copy the FactoryTalk Optix Application COPY ./FTOptixApplication /root/FTOptixApplication RUN chmod +x /root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime # Default entry is the FactoryTalk Optix Application ENTRYPOINT ["/root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime", "-c"]Per un esempio avanzato, vedere https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer.
- Nel terminale, creare un'immagineDockerimmettendodocker build -timage_namedockerfile_folder
- image_name
- Il nome dell'immagine. Ad esempio:ftoptix-runtime
- dockerfile_folder
- Percorso della cartella che contiene ilDockerfilee l'applicazione esportata.
Fornire un feedback