Modificare l'aspetto di un oggetto di disegno

Modificare l'aspetto di un oggetto di disegno

Modificare le proprietà di un oggetto di disegno per modificare l'aspetto dell'oggetto.
SUGGERIMENTO: Per specificare i valori delle proprietà, è possibile fare doppio clic su un valore esistente per digitare il valore numerico del valore della proprietà oppure selezionare
Aggiungi collegamento dinamico
per navigare al tag e selezionarlo nel controller. Il valore del tag è quindi il valore della proprietà. Per modificare una proprietà colore, in
Proprietà
, è possibile selezionare il blocco colore per aprire
Seleziona il colore
e trascinarlo per selezionare il nuovo colore.
  1. In
    Vista progetto
    o nell'editor, selezionare l'oggetto di disegno.
  2. In
    Proprietà
    espandere la categoria
    Aspetto
    e modificare le proprietà. L'oggetto disegno selezionato determina le proprietà visualizzate:
    • Colore bordo
      . Specificare il colore del bordo dell'oggetto.
    • Spessore del bordo
      . Specificare lo spessore del bordo dell'oggetto in pixel.
    • Colore di riempimento
      . Selezionare il colore di riempimento dell'oggetto.
    • Opacità
      . Selezionare l'opacità dell'oggetto di disegno. Specificare 0 per rendere trasparente l'oggetto.
    • Rotazione
      . Specificare la rotazione dell'oggetto rispetto al suo centro. I valori positivi indicano i gradi di rotazione in senso orario.
    • Spessore
      . Lo spessore della linea della penna che disegna l'oggetto.
    • Visibile
      . Specificare se l'oggetto di disegno è visibile a runtime. Selezionare
      Vero
      per rendere visibile l'oggetto o
      Falso
      in modo da non rendere visibile l'oggetto a runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal