Pulsante di opzione

Pulsante di opzione

Seleziona un'opzione in un gruppo di opzioni mutuamente esclusive.

Caso d'uso

Offrono opzioni che si escludono reciprocamente. Ad esempio, selezionare un elemento da un elenco di modalità applicative o componenti meccanici alternativi.
SUGGERIMENTO: Per creare un gruppo di opzioni che si escludono a vicenda, creare diversi oggetti
Pulsante di opzione
sotto un singolo oggetto contenitore.

Esempio

animated screen shot showing the ability to select one of three options
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal