Immagine

Immagine

Visualizza un'immagine
BrowseName
Image
SuperType
Contenitore(Container)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Percorso
Path
Percorso
Colore dinamico
DynamicColor
(Solo per formati SVG) Sostituisce i colori dell'immagine con il colore selezionato (RGB) nel modo specificato nella Modalità colorazione. Il canale alfa del colore è ignorato. Gli elementi SVG che non hanno un colore specificato e che non ereditano un colore appaiono neri
Modalità riempimento
FillMode
Modalità di riempimento dell'oggetto immagine (Adatta: ridimensiona l'immagine mantenendo il rapporto di aspetto originale, Allarga: ridimensiona l'immagine adattando il rapporto di aspetto all'area dell'oggetto immagine)
Visibile ai clic
HitTestVisible
Vero: intercetta i clic dell'utente. Falso: non intercetta i clic dell'utente, che vengono invece passati all'oggetto sottostante, in base all'ordine sull'asse Z
Margine sinistro immagine
ImageLeftMargin
Dimensione della sezione periferica sinistra da escludere dal ridimensionamento dell'immagine
Margine superiore immagine
ImageTopMargin
Dimensione della sezione periferica superiore da escludere dal ridimensionamento dell'immagine
Margine destro immagine
ImageRightMargin
Dimensione della sezione periferica destra da escludere dal ridimensionamento dell'immagine
Margine inferiore immagine
ImageBottomMargin
Dimensione della sezione periferica inferiore da escludere dal ridimensionamento dell'immagine
Lampeggia
Blink
Consente all'oggetto di lampeggiare periodicamente, ignorato quando l'oggetto non è visibile
Modalità colorazione
ColorizationMode
Imposta la modalità di colorazione usata per applicare il colore selezionato all'immagine
Elemento da muovere
MoveTarget
(Ereditato dal Contenitore)
Visibile
Visible
(Ereditato da Elemento)
Abilitato
Enabled
(Ereditato da Elemento)
Opacità
Opacity
(Ereditato da Elemento)
Margine sinistro
LeftMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine superiore
TopMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine destro
RightMargin
(Ereditato da Elemento)
Margine inferiore
BottomMargin
(Ereditato da Elemento)
Larghezza
Width
(Ereditato da Elemento)
Altezza
Height
(Ereditato da Elemento)
Allineamento orizzontale
HorizontalAlignment
(Ereditato da Elemento)
Allineamento verticale
VerticalAlignment
(Ereditato da Elemento)
Rotazione
Rotation
(Ereditato da Elemento)

Eventi

Evento MouseDown
BrowseName
Evento che viene attivato quando il pulsante sinistro del mouse viene premuto (fronte di discesa)
Evento MouseUp
BrowseName
Evento che viene attivato quando il pulsante sinistro del mouse viene rilasciato (fronte di salita)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal