Convertitore lineare

Convertire i valori dei dati raw in valori in scala in base alla relazione lineare applicata all'input.

Proprietà

Proprietà
Descrizione
Pendenza
Pendenza della linea.
Intercetta
Il punto sull'asse Y attraverso il quale passa la pendenza della linea.
Modalità
La direzione del collegamento dinamico:
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
  • Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.

Sorgente

Una variabile che contiene il dato grezzo da convertire.

Output

Un valore scalato secondo la conversione lineare impostata.

Esempio

Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal