Casella di controllo
Imposta e visualizza un valore booleano selezionandola e deselezionandola.
Funzionamento
- Casella di controllo selezionata
- Il valore della variabile associata è Vero.
- Casella di controllo deselezionata
- Il valore della variabile associata è Falso.
Caso d'uso
Abilitare o disabilitare funzioni o caratteristiche all'interno di un'
Applicazione FactoryTalk Optix
. Per esempio, alternare un grafico che visualizza i dati.Esempio
Casella di controllo deselezionata

Casella di controllo selezionata

checkbox
check box
Fornire un feedback