Sviluppare una finestra di dialogo di commento per gli allarmi
Sviluppare una finestra di dialogo per i commenti che consente di immettere un commento quando si riconosce un allarme in Riepilogo allarmi.
Esempio di applicazione

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
AlarmCommentBox.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Esegui
Fornire un feedback