ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con URIType
di ProjectRelative
e che contiene un percorso relativo a un file rispetto alla cartella ProjectFiles
.static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
Argomenti
- path(string)
- Un percorso relativo di un file rispetto alla cartellaProjectFiles.
Restituisce
- ResourceURI
- Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C#
projectRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
che contiene il percorso relativo Text1.txt
. L'oggetto viene utilizzato come argomento dell'API .NET WriteAllText
per creare un file di testo Text1.txt
all'interno della cartella ProjectFiles
.var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fornire un feedback