Configurare l'IP del broker messaggi

Configurare l'IP del broker messaggi

L'indirizzo IP del broker messaggi viene impostato creando una variabile.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Variabile
    .
  2. In
    Vista progetto
    , passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
    Edit
    e immettere
    BrokerIpAddress
    .
  3. In
    Proprietà
    , selezionare
    Int32
    e selezionare
    String
    .
  4. Nel valore della proprietà
    BrokerIpAddress
    immettere l'indirizzo IP del broker MQTT.
    Per scopi di test, è possibile immettere
    test.mosquitto.org
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal