Interfaccia di Push Agent

Interfaccia di Push Agent

L'interfaccia utente Push Agent di esempio contiene cinque variabili, una griglia dati con pulsanti associati e campi che consentono di configurare il logger dei dati.
SUGGERIMENTO:
Scaricare un progetto di esempio:
PushAgentDemo.zip
Il progetto di esempio include un Push Agent configurato per connettersi in locale a un broker Eclipse Mosquitto e utilizza questi pacchetti NuGet di terze parti:
  • MqttNet
  • Newtonsoft.Json
Esempio di interfaccia utente Push Agent
L'esempio dell'interfaccia utente Push Agent contiene i seguenti elementi:
Callout
Elemento
Descrizione
A
Griglia dati
Illustra i campioni rilevati dal logger dei dati in base alla modalità selezionata, che è possibile cambiare nel menu a discesa.
B
Pulsante Aggiorna
Aggiorna la griglia dati.
C
Pulsante Log
Inserisce una riga con i valori delle variabili campionate nella griglia dati.
D
Sezione Configurazione del logger dei dati
Consente di modificare i parametri di configurazione delle variabili monitorate e del logger dei dati. Per inviare i dati al cloud, è necessario configurare tutti i parametri correlati al broker.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal