Configurare un'etichetta
Aggiungere un oggetto etichetta e modificarne le proprietà.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, atto a contenere l'etichetta, quindi selezionare .
- (Opzionale) InVista progetto, passare il puntatore del mouse suEtichetta, selezionare#e immettere il nuovo nome dell'etichetta.
- InProprietà, regolare testo e font dell'etichetta:
- Testo. Testo da visualizzare nell'etichetta.SUGGERIMENTO:Per visualizzare il testo dinamico, creare un collegamento dinamico traTestoe una variabile. Utilizzare un formattatore stringa per personalizzare il valore della variabile visualizzata. Per ulteriori informazioni, vedere Collegamenti dinamici e Formattatore stringa.Per inserire una nuova riga di testo, durante la modifica delTesto, premere+Alt. Per ulteriori informazioni, vedere Tasti di scelta rapida.Enter
- Colore testo. Colore del testo da visualizzare.
- Allineamento orizzontale testo. Posizione del testo sull'asse x.
- Allineamento verticale testo. Posizione del testo sull'asse y.
- A capo automatico. Mandare a capo il testo se il testo è più grande del contenitore.
- Taglio del testo. Tagliare il testo e visualizzare...per indicare che il testo dell'etichetta è troppo lungo per adattarsi al contenitore.SUGGERIMENTO: IlA capo automaticoha la precedenza sulTaglio del testo.
- Famiglia di font. Famiglia di font dell'etichetta.
- Dimensione del font. Dimensione del font dell'etichetta.
- Spessore del font. Spessore del font dell'etichetta.
- Font corsivo. Font dell'etichetta in corsivo.
- Sottolineatura font. Sottolineatura font etichetta.
label
multiline
multi-line
multiple lines
Fornire un feedback