Aggiungere una penna linea scala

Aggiungere una penna linea scala per visualizzare la distanza tra due valori di variabili.
  1. Per aggiungere una penna linea scala
  2. Creare due variabili del tipo di dati Number.
    Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    Penne
    , selezionare
    Add
    e
    Penna linea scala
    .
  4. Creare collegamenti dinamici tra le proprietà
    X
    e
    Y
    e le variabili.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal