Aggiungere un widget a un progetto

Aggiungere un widget a un progetto

È possibile aggiungere widget preconfigurati a un progetto. Utilizzare i widget per configurare l'applicazione FactoryTalk Optix a runtime, configurare il dispositivo su cui è in esecuzione l'applicazione e visualizzare le informazioni sul dispositivo.
NOTA: Per impostazione predefinita, un progetto
OptixPanel
contiene i widget
Data e ora
,
Dispositivo
,
Rete
e
FT Remote Access
in
Vista progetto
.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  2. In
    Librerie
    , selezionare
    Widgets
    .
  3. Selezionare il widget da aggiungere al progetto.
  4. Sotto
    Componenti
    , seguire le istruzioni per aggiungere il widget al progetto.
  5. Quando viene aggiunto il widget, selezionare
    Chiudi
    nelle
    Librerie
    .
Il widget viene visualizzato in
Vista progetto
.
SUGGERIMENTO: Se si aggiunge un widget che contiene un nodo con lo stesso nome del nodo già esistente nel progetto, i collegamenti dinamici vengono riassociato al nodo esistente nel progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal