Configurare i certificati attendibili a runtime
Configurare un certificato server o client rifiutato a runtime come certificato attendibile.
È possibile spostare il certificato nei modi seguenti:
- Manualmente, utilizzando Esplora risorse di Windows solo su un target Windows.
- Da remoto, utilizzandoFactoryTalk Remote Access.
- Usando la stessa applicazione.
- DaApplicationFiles/PKI/Rejected, spostare il certificato inProjectFiles/PKI/Trusted/Certs.
Dopo pochi secondi, il certificato viene considerato attendibile senza la necessità di riavviare il
FTOptixApplications
.Fornire un feedback