Configurare una sparkline
Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Sparkline. Regolare le proprietà dell'oggetto Sparkline.
IMPORTANTE:
Non utilizzare le polilinee come contenitori per le sparkline.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggettoSparklinee selezionare .
- InProprietà, procedere in uno dei modi seguenti:
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietà delValore pennae un nodo di progetto. Si ottengono valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Ad esempio, selezionare una cartellaModellocon oggetti che contengono dati. Per ulteriori informazioni, vedere Nodi di progetto
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietà delValore pennae un oggetto di database. In questo modo si ottengono i dati contenuti nelle tabelle di database.Ad esempio, selezionare un oggetto database Incorporato, ODBC o InfluxDB. Per ulteriori informazioni, vedere Database.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici. - (Opzionale) Configurare le proprietà della Sparkline:
- Colore penna. Colore della penna Sparkline.
- Spessore penna. Spessore della penna Sparkline.
- Finestra temporale. Intervallo temporale della Sparkline.
- Tempo di aggiornamento. Tempo di aggiornamento della Sparkline.
- Massimo asse Y. Valore massimo dell'asse Y.
- Minimo asse Y. Valore minimo dell'asse Y.
- Intervallo alto. Valore alto dell'intervallo.
- Intervallo basso. Valore basso dell'intervallo.
- Colore intervallo. Colore di sfondo dell'intervallo.
sparkline
Fornire un feedback