Configurare un pulsante di commutazione
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà il pulsante e selezionare .Ad esempio, aggiungere il pulsante inMainWindow (type).
- (Opzionale) InVista progetto, passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettere il nuovo nome del pulsante.
- (Opzionale) InProprietàmodificare l'aspetto del pulsante:
- Aspetto. Regolare la visibilità, lo stato, l'opacità, la rotazione, il colore di sfondo e lo stile del pulsante.
- Dimensione e layout. Regolare la dimensione e la posizione dei pulsanti nel progetto.
- Testo e font. Immettere il testo da visualizzare nel pulsante e regolare lo stile del testo.
- Immagine. Includere un'icona all'interno del pulsante e decidere dove posizionare l'icona in relazione al testo del pulsante.SUGGERIMENTO: SelezionareSfoglia, quindi selezionareper aggiungere un'immagine al progetto o selezionare un'immagine esistente nel progetto. ImpostareImporta filePosizione immagineper allineare l'immagine in relazione al testo del pulsante.
- InEventi, creare collegamenti dinamici tra eventi specifici e metodi da eseguire.Per ulteriori informazioni sugli eventi disponibili, vedere Pulsante di commutazione.
toggle
toggle button
Fornire un feedback